Aplicaciones:
Fácil, seguro y fiable
El AS-Interface Safety at Work (SaW) (en inglés, "interfaz de seguridad en el trabajo") es el primer sistema de bus de seguridad basado en el estándar abierto de AS-International. Sólo hay que conectar al cable amarillo AS-Interface los componentes de seguridad como dispositivos de paro de emergencia, interruptores de seguridad, enclavamientos por solenoide o cortinas fotoeléctricas de seguridad. Para la evaluación de las señales sólo es necesario añadir un monitor de seguridad al sistema AS-Interface.
Diseño y modo de operación:
Estándar del AS-Interface conforme a EN 50295
Con la integración del AS-Interface SaW, la red As-Interface seguirá funcionando igual. Los componentes habituales, como el dispositivo maestro estándar, la fuente de alimentación convencional y el cable amarillo As-Interface seguirán formando la base de todas las instalaciones con As-Interface. Por lo tanto, todas la máquinas existentes pueden equiparse fácilmente con componentes adicionales AS-i SaW.
El corazón de la seguridad
El monitor de seguridad analiza toda la información transmitida desde cada dispositivo de seguridad de la red As-Interface. Cuando uno de estos dispositivos se activa o presenta un fallo, el monitor produce una desconexión inmediata para generar unas condiciones de seguridad. El monitor de seguridad está equipado con uno o dos pares redundantes de vías de habilitación para aplicaciones hasta la Categoría de Control 4 según la norma EN 954-1. Cada función de seguridad del monitor puede ajustarse mediante un software sencillo de tipo "drag & drop" ("arrastrar y soltar"). Después, la configuración se carga en el monitor de seguridad y se protege con una contraseña.
Mecanismo de transmisión seguro
El protocolo de comunicación de las aplicaciones de seguridad se basa en la transmisión estándar del As-Interface ya existente. A cada llamada del dispositivo maestro As-Interface, cada dispositivo de seguridad responde con un paquete de datos preestablecido. Esta información se analiza y, en caso de una desviación de los valores preestablecidos, se abren las vías de habilitación. El tiempo de respuesta máximo para el paro de emergencia es de 40 ms.
Reducción de costes con el As-Interface Safety at Work
Reducir los costes y el tiempo de instalación: he aquí el eterno problema. Durante la instalación y puesta en servicio de la maquinaria, y también durante su mantenimiento, el As-Interface SaW ofrece al usuario un diagnóstico de sistema integrado. Proporciona información detallada sobre la causa y la localización del fallo, y permite al usuario hallar y analizar rápidamente las averías, con lo que se minimiza el tiempo de inactividad de la maquinaria. Con el As-Interface Safety at Work es posible una reducción directa de los costes.
Más flexibilidad con el As-Interface Safety at Work
Para soluciones de seguridad individuales, Schmersal ofrece la máxima flexibilidad con su amplia gama de dispositivos de seguridad. Según la aplicación, el usuario puede elegir la solución óptima de un extenso catálogo de productos. El As-Interface SaW es un sistema abierto, es decir, que el usuario puede incluir componentes adicionales de otros fabricantes, y además cumple los criterios de seguridad más exigentes.
Reducción del tiempo de instalación con el As-Interface Safety at Work
Con el As-Interface SaW es más fácil y seguro: elija un dispositivo, conéctelo al cable amarillo As-Interface, configure su función en el monitor, y listo.
No son necesarios ajustes en cada uno de los dispositivos de seguridad, y los aparatosos cables paralelos entre los dispositivos y el cuadro de conmutación se reducen, así como el tiempo de cableado. Todos los sensores de seguridad se alimentan a través del único cable amarillo As-Interface.
Características del As-Interface SaW
Hasta 31 dispositivos esclavos estándar y de seguridad en el sistema As-Interface
No se necesita PLC de seguridad
Posibilidad de agrupar las señales de seguridad y de conectar múltiples monitores de seguridad
Tiempo de respuesta máximo de 40 ms
Posibilidad de integrar las señales de seguridad en el diagnóstico de la planta
Certificado hasta la Categoría de Control 4 según la norma EN 954-1
Certificado por el TÜV (organismo de inspección técnica alemán)