Búsqueda | Ayuda
Deutsch | English | Francais | Nederlands | Italiano | Español | Português
products.schmersal.com | www.schmersal.com | Impressum

Vd se encuentra aquí:

 Página inicioInterruptores para zonas EEx | Sistema de transferencia de llaves
 


Series de productos

EX-SHGV Interruptor con Bloqueo por solenoide
EX-SHGV/D1 Interruptor con Bloqueo por solenoide Con segunda barrera de bloqueo
EX-SHGV/ESS Selector con llave
EX-SVM Selector con llave y dispositivo de bloqueo por solenoide con 10 llaves
EX-SVM Selector con llave y dispositivo de bloqueo por solenoide con 6 llaves

 


Aplicaciones:
El principio de funcionamiento de un sistema de intercambio de llaves consiste principalmente en:
Un elemento de control principal, generalmente en un selector con llave (SVE), el cual solo puede ser conmutado cuando la máquina no se encuentre en modo de operación automático (modo automático sistema de seguridad bloqueado), este bloqueo se materializa a través de una bobina que bloquea al selector.

En otras palabras, solo podemos conmutar el selector y extraer la llave cuando la máquina no este encendida. El sistema de intercambio de llaves esta diseñado de forma tal que se puede conmutar y sacar la llave solamente cuando las protecciones (puertas) estén cerradas (con el fin de comprobar errores).

De este modo la llave solo puede estar o en el cierre de seguridad (SHGV) o en el elemento de control principal (SVE). Este sistema solo puede ser usado cuando el tiempo de transferencia que existe entre la conmutación del selector y el desbloqueo del equipo de seguridad sea suficiente para evitar la situación de peligro.

Condiciones básicas del sistema que deben ser asegurados con el uso de protecciones de puertas de seguridad EX-SHGV:

• El tiempo entre la desactivación en el pupitre (SVE) y el acceso al equipo de seguridad debe ser mayor al tiempo de paro del movimiento peligroso.
• Solamente se usa una sola llave y que posibles llaves de recambio estén guardadas y no accesibles.
• Que los actuadores separados del EX-SHGV estén montados de forma de que no se puede aflojar fácilmente, por ejemplo usando los tornillos especiales incluidos en la entrega.
• Que la ranura de entrada del actuador sea montado tan oculto como sea posible. Esta recomendación es valida en general para sistemas de bloqueo con actuadores separados.

¡Aviso!
Por sus características los sistemas de intercambio de llaves son menos óptimos para instalaciones con puertas y instalaciones móviles con acceso frecuente.
• a pesar de que hay mas de 200 tipos de llaves diferentes es posible hacer copias
• parecido a un actuador separado. Un posible daño resultado de una manipulación no esta cubierto en seguros de accidente.
• a cada sistema EX-SHGV se entrega una segunda llave de recambio, en caso de perdida del original, con el obligatorio cumplimiento de su deposito seguro y aparte del habitual entorno del sistema de intercambio de llaves.

Diseño y modo de operación:
Sistema de intercambio de llaves.
El interruptor de selección EX-SHGV/ESS como mando para la interrupción o apagar el modo automático.


Sistema de intercambio de llaves, equipo de enclavamiento tipo EX-SVM.
Se utiliza cuando con una sola llave maestra queremos desbloquear diversas llaves esclavas, para tener acceso a varias puertas .


El sistema de bloqueo EX-SHGV
El sistema de bloqueo EX-SHGV que es un derivado constructivo de un interruptor de posición encapsulado de metal con actuador separado. Pero el funcionamiento de supervisión de la posición y bloqueo esta basado exclusivamente en un principio mecánico. utilizando el Bombin integrado a la mecánica del actuador para permitir la apertura de la protección o puerta y además el conjunto entre la mecánica del actuador y el Bombin permiten la extracción de la llave solo cuando se encuentra el actuador introducido.

Versión con 2 bombines
Con la versión de 2 bombines, se puede bloquear el primer Bombin, cuando un operario tiene que entrar en una zona de peligro y debe protegerse de un posible arranque de la maquina no intencionado por otras personas.


Volver al inicio de páginaVolver al inicio de página