Internacional Alemania Austria Brasil (ES) Brasil (PT) Bélgica (FR) Bélgica (NL) Canadá (EN) Canadá (FR) China Dinamarca España Estados Unidos Finlandia Francia India Italia Japón Noruega Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Suecia Suiza (DE) Suiza (FR) Suiza (IT) Turquía
Shop Logo
  • Inicio
  • Empresa
  • Productos
  • Contacto
  • Donde Comprar
  • Eventos
  • Iniciar sesión
    Contraseña olvidada Registrar
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
0 slide
1 slide
2 slide
3 slide
  1. Menú principal
  2. Dispositvos Ex
  • Categorías
  • Dispositvos Ex
    • Interruptores de seguridad con actuador separado
    • Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
    • Interruptor magnético
    • Sensores magnéticos de seguridad
    • Sistema de transferencia de llaves
    • Interruptores de posición con función de seguridad
    • Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable
    • Relé de seguridad
    • Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes
    • Dispositivos de mando y señalización
    • Interruptor para control de cinta
    • Interruptor de control de tensión del cable
    • Interruptor de posición
Interruptores de seguridad con actuador separado
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Interruptores de seguridad con actuador separado

Aplicación:
Los interruptores de seguridad con actuador separado son adecuados para resguardos deslizantes, pivotantes y especialmente para los extraíbles que deben permanecer cerrados durante la función de la máquina. También son adecuados en carenados de perfiles y en la actualización de maquinaria.

Todos los interruptores de seguridad del tipo 2 que se presentan en esta sección alcanzan, en combinación con un relé de seguridad, la categoría de control 3 o 4 según la norma ISO 13849-1.

Diseño y modos de operaciones:
En los interruptores de seguridad del tipo 2, el elemento de conmutación y el actuador no están unidos físicamente, pero al conmutar se unen o separan de forma funcional. Al abrir el resguardo de seguridad, el actuador es separado del equipo base (interruptor). Durante este proceso, se abren en el interruptor de seguridad los contactos NC de forma forzada y se cierran los contactos NA.

Todos los interruptores de seguridad cumplen con el grado de protección IP 67. Los interruptores de seguridad pueden montarse en cualquier posición deseada.
Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide

Aplicación:
Los dispositivos de bloqueo de seguridad por solenoide de la serie AZM aseguran que los resguardos de seguridad desplazables lateralmente, batientes y extraíbles, como vallas, cubiertas o puertas, en funcionamiento conjunto con la parte técnica de control de una máquina, p.ej. monitores/relés de seguridad de Paro de movimiento (velocidad nula) o relés de seguridad con retardo, no puedan ser abiertos hasta que las condiciones de peligrosidad (p.ej. movimientos por inercia) hayan sido eliminadas.

También se utilizan estos bloqueos por solenoide, cuando la apertura de un resguardo de seguridad, representa una intrusión no autorizada, en un proceso de producción.

Diseño y modos de operaciones:
En los dispositivos de seguridad con bloqueo por solenoide de la serie AZM, el elemento de conmutación con solenoide y el actuador no están unidos físicamente, pero al conmutar se unen o separan de forma funcional. Al abrir un resguardo de seguridad en condición no bloqueado, el actuador se separa de la unidad de base. En el proceso, los contactos NC tienen apertura forzada, y los contactos NA se cierren.

El enclavamiento se lleva a cabo mediante un perno-cerrojo que actúa como pestillo, o como cerrojo. Este perno bloquea el actuador de forma que no puede ser retirado del enclavamiento. La habilitación del control de la máquina, solo está activado cuando el actuador está introducido en el cuerpo del bloqueo y el perno en la posición de bloqueo. Esto queda monitorizado por un contacto del perno de enclavamiento.

Existen dos principios de enclavamiento. En el caso del principios de "desbloqueo por tensión", el perno de bloqueo queda retenido en el cuerpo base por la presión de un resorte. Cuando la bobina de desbloqueo recibe tensión, el enclavamiento se anula y los contactos NC abren. Se puede abrir el resguardo de seguridad. En el otro caso, "principio de bloqueo por tensión"1) el modo de operación es inverso al descrito.

Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo de seguridad por solenoide EX-AZM 161, 170 y 415 están equipados con un seguro contra cierre incorrecto. Dependiendo del tipo de dispositivo, es posible la codificación individual del actuador.

Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide pueden colocarse en cualquier posición. Los dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide tienen un grado de protección IP 54, IP 65, ó IP 67.

1) De acuerdo con la política de los asesores de los Gremios Profesionales de Alemania, éstos dispositivos de enclavamiento por solenoide solo deben ser utilizados después de una estricta evaluación de del riesgo de accidente, ya que permiten su apertura inmediata, en caso de fallo de suministro eléctrico.
Interruptor magnético
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Interruptor magnético

Aplicación:
Los interruptores magnéticos pueden considerarse un complemento a los interruptores limitadores de émbolo, rodillo y torreta, y una tecnología importante hacia los sensores electrónicos de fin de carrera.
Sensores magnéticos de seguridad
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Sensores magnéticos de seguridad

Aplicación:
Los sensores magnéticos están destinados a monitorizar la posición de resguardos (puertas) de seguridad deslizantes, pivotantes, y desmontables. Para requerimientos de seguridad, según DIN VDE 0660-20, equipos sin evaluación de seguridad integrada solamente deben ser utilizadas en conjunto con un relés de seguridad externo hasta categoría de control 4 según ISO 13849-1.

La utilización de sensores magnéticos de seguridad ofrece ventajas particulares en casos de condiciones extremas de suciedad, o bien en los casos en que normas de muy elevada higiene deben ser respetadas obligatoriamente. Esto se obtiene gracias a la simplicidad que ofrece la limpieza de sus piezas.

Una ventaja añadida, consiste en la posibilidad de situarlos ocultos debajo de materiales no - magnéticos. Las superficies de montaje y de almacenaje pueden ser preparadas de forma que queden exentas de rincones capaces de albergar la suciedad, o de otras funciones necesarias para evitar las proyecciones o restos.

La serie de sensores magnéticos de seguridad puede también ser utilizada en casos donde no es posible realizar acercamientos precisos, y donde hay que aplicar grandes tolerancias.

Diseño y modos de operaciones:
Estos dispositivos comprenden un sensor de seguridad multi-canal y un imán actuador.

Todos los sensores magnéticos de seguridad tienen una caja de material termoplástico y cumplen con el grado de protección IP 67 / 65.
Sistema de transferencia de llaves
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Sistema de transferencia de llaves

Aplicación:
La característica funcional fundamental de un sistema de transferencia de llave es que, dependiendo del estado operativo del sistema de mando de la máquina, la llave queda atrapada y no se puede retirar incluso
• en modo automático (con el resguardo bloqueado) en un elemento de mando (normalmene un interruptor selector accionado por llave)
o
• con resguardo de seguridad abierto (eléctricamente apagado) atrapado en el dispositivo de bloqueo (prácticamente un cierre).

Dicho de otro modo, un aspecto principal del sistema es que la llave extraible queda atrapada o bien en el dispositivo de bloqueo o bien en la cerradura del interruptor.

El dispositivo de bloqueo del resguardo de seguridad está diseñado de tal forma que la transferencia de la llave sólo se permite si el resguardo está cerrado y bloqueado (sistema a prueba de fallos). Sólo entonces se puede transferir la llave de ese punto al interruptor correspondiente.

Cuando se activa el sistema de mando de la máquina, la llave queda atrapada y no puede retirarse mientras el interruptor esté en la posición ON.

El sistema sólo puede ser utilizado, si el tiempo de transferencia entre la apertura del interruptor selector y el desbloqueo del resguardo es suficiente para la detención del movimiento peligroso de la máquina.

Condiciones de uso
Al usar el sistema de transfer de llave de seguridad EX-SHGV debe garantizarse
• que el tiempo entre la desconexión en el panel de mando y el acceso al resguardo de seguridad sea superior al tiempo de parada de cualquier movimiento peligroso.
• que sólo se use una llave en el sistema de transferencia, y que todas las llaves de recambio estén debidamente custodiadas;
• que los actuadores del dispositivo de bloqueo Ex-SHGV estén fijados al resguardo, por ejemplo con los tornillos no reutilizables incluidos, de modo que no se puedan soltar fácilmente;
• que la entrada del actuador esté fijada al dispositivo de bloqueo en una posición oculta, a ser posible. Esta recomendación es aplicable de forma general a todos los dispositivos de bloqueo con un actuador separado.

Diseño y modos de operaciones:
Interruptor selector acionado por llave del tipo SHGV/ESS
Interruptor selector accionado por llave del tipo SHGV/ESS como elemento de mando para interrumpir o deshabilitar el modo automático.

Dispositivo de enclavamiento SVM con interruptor selector accionado por llave.
El dispositivo de enclavamiento SVM con interruptor selector accionado por llave se emplea cuando deben operarse varios resguardos con un solo interruptor selector accionado por llave.

Dispositivo de bloqueo del tipo SHGV
El diseño del dispositivo de bloqueo del tipo SHGV se basa en el de un interruptor de posición en cápsula de metal con actuador separado. No obstante, la función de control de posición y bloqueo se basa exclusivamente en un principio de funcionamiento mecánico mediante la cerradura integrada y el mecanismo conectado positivamente, así como la interacción entre el actuador y el mecanismo articulizado del cabezal.

Versión con segunda cerradura adicional.
La versión con segunda cerradura adicional permite bloquear la primera cerradura si un operador tiene que acceder a una sala y desea protegerse frente a un reinicio involuntario del sistema de mando de la máquina por la intervención de un tercero.
Interruptores de posición con función de seguridad
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Interruptores de posición con función de seguridad

Application:
The position switches with safety function are suitable for sliding and hinged guards, which need to be closed in order to ensure the required operational safety.

In combination with safety control modules all safety switches with class 1 shown in this chapter achieve Control Category 3 or 4 to ISO 13849-1

Further applications for positions switches class 1 are most varied positioning duties. A comprehensive range of actuating elements is available to meet the requirements of many everyday tasks.

Design and mode of operation:
On the position switches class 1 the guarding device and the positive break NC contact are positively linked.

Enclosure rating of all the safety switches is IP 67. The safety switches can be fitted in any desired mounting position.
Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de ca...
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable

Los interruptores de Paro de Emergencia por tracción de cable se instalan en máquinas y componentes de plantas que no pueden protegerse mediante otros resguardos.
Contrariamente a los interruptores de Paro de Emergencia por pulsador en forma de seta, en los interruptores por tracción de cable, el mando del Paro de Emergencia puede ser iniciado desde cualquier punto del cable.
Relé de seguridad
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Relé de seguridad

Aplicación:
Los relés de seguridad SRB EXi combinan la tecnología de seguridad de efectividad demostrada con las exigencias relativas a la protección contra explosiones.

Los relés con seguridad intrínseca EXi están diseñadas para equipos de categoría 2GD. Así, pulsadores de Paro de Emergencia y dispositivos de monitorización de resguardos de seguridad pueden ser instalados en atmósferas explosivas de gas y polvo.

Protección contra la explosión - ATEX
- Categoría ATEX (2)GD para la conexión de equipos en la Zona 1 o 21.
- La categoría ATEX 3G permite la instalación de los relés de seguridad EXi en la Zona de gas 2.
Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes

Aplicación:
Estos interruptores de seguridad son adecuados para resguardos (puertas) pivotantes de seguridad, las cuales deben estar cerradas para asegurar la necesaria seguridad operacional.

La variedad de requerimientos que encontramos en la práctica, pueden cumplirse mediante la extensa gama de interruptores de seguridad previstos para los resguardos (puertas) de seguridad pivotantes.

Dependiendo del dispositivo, desde pequeñas puertas o trampillas de servicio, hasta puertas pesadas batientes en máquinas e instalaciones, pueden ser protegidos de manera que faciliten el montaje y el servicio.

Diseño y modos de operaciones:
La ventaja general consiste en la leva integrada en el propio interruptor de seguridad. Las exigencias derivadas de la Norma EN 14119, referidas al enlace positivo entre la leva y el actuador, así como la adecuada protección contra las manipulaciones/neutralizaciones indebidas, quedan así debidamente cumplidas.

Estos interruptores de seguridad han sido diseñados en acción lenta.
Dispositivos de mando y señalización
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Dispositivos de mando y señalización

Aplicación:

Dispositivos de mando y señalización son equipos muy importante como interfaz humano-máquina en aplicaciones industriales. Por ejemplo se utiliza en cuadros de control, en paneles de control, en elevadores o en cintas transportadores y aplicaciones de transporte. Después de la actuación manual el dispositivo inicia o para procesos de trabajo y procesos funcionales.Los dispositivos de mando y señalización de la serie Ex-R son especialmente adecuados para aplicaciones en entornos potencialmente explosivos y cumplen con las exigencias de las zonas 1, 2, 21 y 22. Además, los equipos son adecuados para ser utilizados en entornos complicados y debido al gran tamaño de la superficie de accionamiento, se pueden utilizar también con guantes.

Diseño y modos de operaciones:
Un dispositivo de mando o de señalización consiste del cabezal, brida de montaje y elementos de contacto o de iluminación. Los dispositivos de mando están fabricados de latón macizo y las calotas de los pilotos y pulsadores luminosos de plástico resistente a los golpes.
La brida de montaje está partida en dos. En consecuencia, el montaje de los cabezales es independiente del montaje y el cableado de los elementos de contacto y luminosos. Es posible montar un máximo de 2 elementos de contacto y 1 elemento luminoso por cabezal. La brida de montaje se ha diseñado de tal manera que se evita de manera efectiva el montaje incorrecto al igual que la caída de los elementos de contacto y luminosos en caso de cargas mecánicas.
Interruptor para control de cinta
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Interruptor para control de cinta

Aplicación:
Los interruptores para control de cinta y los interruptores de control de tensión del cable son adecuados para el uso en la técnica de transporte.

El interruptor es accionado al salirse la cinta de transporte. Según el sistema utilizado en cada aplicación, ésta señal permite iniciar la parada de la máquina, o realizar iniciar un proceso de correcciones necesarias para efectuar un correcto alineamiento de la cinta.
Interruptor de control de tensión del cable
Imagen de categoría
i
Imagen del artículo

Interruptor de control de tensión del cable

Aplicación:
Los interruptores para control de cinta y los interruptores de control de tensión del cable son adecuados para el uso en la técnica de transporte.

El interruptor de control de tensión del cable monitoriza la tensión del cable. Si la tensión del cable es correcta el interruptor está accionado.
Interruptor de posición
Imagen de categoría
Productos
  • Novedad
  • Seguridad
  • Automatización
  • Ascensores
  • Catálogos
  • FAQ
  • Informaciones técnicas
  • Calidad
Contacto
  • Donde Comprar
  • Sede Schmersal Brasil
  • Centros de producción
  • Soporte
Donde Comprar
En la Midia
Industria
  • Alimentos
  • Ascensores y escaleras mecánicas
  • Empaquetadora
  • Industria Pesada
  • Máquinas herramientas
  • Carpintería
Empresa
  • Fábrica en Brasil
  • El Grupo de Empresas
  • Producción
  • Construcción y desarrollo
  • Filosofía Corporativa
Home
Eventos
Shop Logo
  • Contacto
  • Tel.: +55(0)15-3263-9800 
  • vendas@schmersal.com.br
© 2020 ACE Schmersal · Aviso Legal · Condiciones Comerciales Generales · Protección de datos